This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:LEDx 和 LED x-1之间能否连接串行连接的3个 LED?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647133/tps92662-q1-can-3-led-connected-in-serires-be-connected-between-ledx-and-led-x-1

器件型号:TPS92662-Q1

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑将 TPS62662用于他们的新产品。 客户有以下问题。 请您给我回复或评论吗?

 问题:他们 希望使用 具有3.3V VF 的 LED 作为 TPS92662的典型值、根据 TPS92662数据表、VI (LEDx-LEDx-1)的建议条件 为16.2V。 因此、他们希望在 LEDx-LEDx-1之间串联3个 LED、以实现更高的亮度。  这种用法 没有问题吗?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    是的、您可以在 LEDx 和 LEDx-1之间串联3。 唯一的问题是总电压和9.9V 不是太高。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地狱般的克林顿

    非常感谢您的提示。
    您的回答对客户和我非常有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。