This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:DCDC2测试条件的电流值(1.6A)是否正确?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646557/tps650250-is-the-current-value-1-6a-of-dcdc2-test-condition-correct

器件型号:TPS650250

 大家好、

 我的一位客户正在使用 TPS650250进行锡焊接。 他们对器件数据表(SLVS843A)中 DCDC2的测试电流值有疑问。

 我们可以在第9页的"7.8电气特性 VDCDC2"表中看到测试电流值为1.6A。  他们认为 DCDC2输出电流能力为0.8A。

 所以 他们认为这肯定是不正确的。

 您能告诉我测试条件中的"1.6A"是否不正确? 另外、请告诉我正确的电流值是多少?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    我们将尽快进行检查并返回给您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    表7.3第5页的建议运行条件中 L2 VDCDC2的最大输出电流为800mA

    这与 TPS650250数据表中显示的所有图一致。

    我同意第9页的表7.8中显示"0mA < IO < 1.6A"的输出电压容差测试条件是一个拼写错误。

    对于 DCDC2、列出的容差值、输出电压(1.8V 或2.5V)和输入电压似乎是准确的。

    这是否回答了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    非常感谢您的快速回复。
    是的、您的回答对我来说是完美的。 对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。