This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:bqMTester -感应电阻器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646920/bq20z655-r1-bqmtester---sense-resistor

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQMTESTER

在使用 bqMTester 进行生产时、设置感测电阻进行电流校准时遇到问题。 我们将使用三个0.01欧姆感应电阻并联(用于功率)、电阻为0.003欧姆。 bqMTester 软件不希望接受如此低的电阻。 校准完全偏离了方向。 是否有办法纠正这种情况? 我可以通过 bqEVSW 进行校准、但无法通过 bqMTester 进行校准...

真正推动这个问题的因素是、我认为我的 RSOC 测量存在问题。 我认为这与解决方案中所述的 CCDeadband 有关:  

我迫切需要一些指导! 我感谢您的任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JDrulia、您好!

    1) 1) bqMTester
    在生产中、您将在对黄金映像进行编程后执行每个电路板校准、还是将在黄金映像中使用10-30个电路板的平均值(假设差异较小)、以便仅对黄金映像进行编程(每个电路板没有校准步骤)?

    如果您不会执行每块电路板的校准、请使用 bqEVSW 对10-30块电路板的值进行编程并求平均值、然后使用这些值创建黄金映像。 如果您将执行每电路板校准、而 bqEVSW 不是一个选项、则可能需要通过 SMBus 使用命令手动执行校准。

    2) 2) RSOC 测量问题
    如果在静置期间由于"重影电流"而导致 RSOC 漂移出现问题、请增加 CC 死区、以防止"重影电流"导致容量累积。 对于 bq20z655-R1、CC 死区以294nV 为单位、默认值为34 (9996nV)。

    有关 CC 死区的更多信息、请参阅 TRM :www.ti.com/.../sluu493a.pdf 中的 C.13.4.3 CC 死区(偏移2)

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复。 由于 Rsense 较小、因此我无法校准电流、因此我们在创建黄金时已经对电路板进行了平均计算(如建议)。 在生产电路板的样片上、电流测量还不远、但我们看到 RSOC 在货架上时在满量和空量之间漂移(当它应该~60%时)。

    我将按照建议调整 CC 死区。 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JDrulia、您好!

    很高兴听到这个消息! 如果您需要任何其他信息、请告知我们。

    此致、
    Bryan Kahler