This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:nDIM 终端控制的最大 PWM 调光频率是多少?

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92690, LM3423, TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647156/tps92690-what-is-the-maximum-pwm-dimming-frequency-controlled-by-ndim-terminal

器件型号:TPS92690
主题中讨论的其他器件: LM3423TPS92691TPS92692

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 TPS92690。 他们有以下问题。 请您给我回复或评论吗?

1、nDIM 端子控制的最大 PWM 调光频率范围是多少?

  根据器件 EVM 用户指南、范围似乎为120Hz ~ 1000Hz。 最大频率是否为1000Hz?

由 nDIM 控制的最大和最小 PWM 调光占空比(%)是多少。

  根据器件 EVM 用户指南、200Hz 时的范围似乎为5%~ 95%。 您是否有关于值班的数据?

他们 认为 LM3423与 TPS92662是类似的器件。 哪个器件可以以更高的频率运行、以实现由 nDIM 端子控制的 PWM 调光?

    PWM 调光频率是否相似?  这些频率是否为1kHz?

4.是否有任何升压型 LED 驱动器可用于更高的 PWM 调光频率?   

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    要回答您的问题:

    这是一个具有良好线性度和调光范围的推荐频率范围。 使用此器件、您会受到电流上升/下降时间的一定限制。 因此、您可以高于1kHz、但您将具有更低的线性度和更有限的最小占空比。

    最大值为100%、最小值实际上由电流上升/下降时间决定、因此它特定于每个应用。

    3/4. LM3423使用输出电容器断开 FET 在下一个周期保持充电、因此可以更快地进行调光。 出于同样的原因、TPS92691或 TPS92692也可以显著提高亮度。 但是、与降压转换器相比、任何升压转换器的频率都将受到更大的限制。 我已经看到这些器件在不需要极低占空比的应用中使用了高达30kHz 的频率。 但是、与任何 PWM 调光一样、频率越低、调光范围越好。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克林顿、
    非常感谢您的快速回复。
    您的回复对我们的客户和我非常有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。