This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:最小时钟频率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647362/tl7660-minimum-clock-frequency

器件型号:TL7660

您好!

在阅读 TL7660的数据表时、有一节介绍如何更改时钟频率。  为了对频率进行超频、它显示了一个通过适当电阻器连接到时钟引脚的图、而对于欠频、它显示了一个电容器放置在时钟引脚和 Vcc 之间。  我的问题如下:

1) 1)在器件运行出现问题之前、允许的最小时钟频率是多少?

2) 2)是否可以使用 PWM 信号或模拟计时电路将频率降低至10-100Hz?

3) 3)如果不能、可以使用电容器- Vcc 方案来实现这一目的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是好问题。 该器件将于今年早些时候转让给我们的团队、我们需要对此进行详细研究以回答您的所有问题。 然而、即使器件能够支持、在低于 kHz 的频率下运行的电荷泵也很少出现:如果在低于 KHz 的频率下运行、开关或泵电容器以及输出或储能电容器会过大且成本高昂。 建议的频率应约为10kHz、以实现具有成本效益的解决方案。