This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:EV2300固件更新-监测计无法执行

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647064/bq28z610-ev2300-firmware-update---gauge-not-able-to-execute

器件型号:BQ28Z610

你(们)好

我最近购买了 EV2300来使用 bq28z610电量监测计。

我在各个论坛上跑过、克服了设置障碍、最终能够将 EV2300连接到 Win7-64位机器上的监测计。 它在某种程度上不是很稳定。

我一直在执行配置和校准步骤。 我通过使用电源模拟过充和过放电、使电量监测计正常工作。

我成功记录了 srec、以便将其应用到其他板上。

为了进行测试、我使用自己的 SREC 对电路板进行了重新编程。 从那时起、器件似乎就被欺骗了。

我始终启用 BTP_INT、XDIS 和 xchg 标志、从而阻止监测计工作。 未设置安全状态。 再次浏览论坛、我可以看到 EV2300的固件版本在连接稳定性(解释我遇到一些问题的原因)和 srec 记录方面都存在一些问题。

您是否能够提供任何方式(除了购买第二个 EVM 以更新第一个 EVM 之外)将固件版本更新为论坛中所述的3.1r。

我在11月购买了 EV2300。 我无法相信固件不是最新的。

我相信,在人们有同样问题的论坛上,这个问题已经提出了几次。

提前非常感谢您的帮助。

此致

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastien、

    很抱歉出现所有问题。 让我来了解一下可用于更新或更换 EV2300的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Damian
    非常感谢您的选择。 期待您的回答。
    此致

    Sebastien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastien、

    我将与您脱机联系。