This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5005:我的电路是 n't 工作、VCC 只有3伏

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646888/webench-tools-lm5005-my-circuit-isn-t-working-and-vcc-is-only-3-volts

器件型号:LM5005

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我不会从我的电路中获取任何电压。  VCC 较低(~3V)、我不知道这是为什么。  我将随附原理图和 Webench 报告。  我已验证我的 SD 引脚是否从分压器获得1.4V 电压。

我已经验证了 PCB 未意外 将 EP 节点连接到 GND、我们将非常感谢您提供的任何故障排除帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    从您的帖子中、您不清楚您是否在输出上没有获得任何电压或只是没有获得所需的电压。
    请确保 VIN 上的连接正确、并检查开关节点上的波形和 FB 引脚上的电压。
    我建议进行以下检查:
    1.输入电压,确保电源不受电流限制
    2.检查开关节点波形、并确保器件在输入电压存在时进行开关
    3.检查电压输出节点并验证部件是否启动(输出电压上升或未上升)
    4.检查 FB 节点上的电压

    但愿这对您有所帮助。
    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我们认为我们在原理图中发现了一个主要问题。 您能否取出 R33斜坡电阻器。 它将把 VCC 载入过载。 如果一切正常且器件正在切换、则可以尝试使用1.4Mohm 电阻器、而不是原理图中的6.98 Ω 电阻器。 但仅当 Vout 大于 then7.5Vout 时才需要斜坡电阻器。 有关更多信息、请参阅数据表中的"7.3.5斜坡发生器"部分。

    我要提到的另一点是、SD 引脚比较器是 IC 内部以 AGND 引脚为基准。 因此、输入反馈分压器的底部电阻器 R39可能更适合放置在 AGND 上。 与高频去耦电容器 C27/C30类似的一点可能也是如此。 这两个电容器可能希望从 Vin 引脚3/4 (连接内部高侧 FET、低侧以 PGND 为基准)到低寄生电感路径中的引脚13/14、以减少振铃。

    第三、VCC 电容 C28和 BST 电容 C76稍微位于低侧。 您可能需要将其提高到 VCCCAP=0.47uF、引导电容器应为 X7R 电容器。 考虑电容在电压和温度范围内的降额。

    请立即告知我们电路是否正常工作。

    此致、
    Robert Loke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 R33可以解决 Vcc 上的负载问题、但它仍然没有输出。

    移除 R38和 R39可以解决问题。

    由于存在其他电路、我实际上不需要担心定序、因此我可以在没有 SD 引脚功能的情况下生活。

    我很高兴我的电路现在可以正常工作、但想知道为什么 Webench 建议为 Rramp 使用6.98欧姆电阻器。  我觉得 Webench 建议了数据表计算不支持的值有点令人不安。

    总之、一切都很好、这很好。  我不需要重新旋转 PCB、我们可以继续测试 PCB 的其余部分以及我们的顶级产品。

    感谢您提供故障排除帮助。  我是教育和经验领域的射频工程师、但有人要求我为该计划提供电源、所有3个正直流/直流转换器都按预期工作、但负转换器有问题。  

    再次感谢您的帮助。