This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:学习周期已取消。 错误:未设置 Qmax_up

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27411-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647251/bq27411-g1-learning-cycle-cancelled-error-qmax_up-not-set

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我正在尝试使用以下组件执行成功的学习周期:

-仪表:BQ27411-G1  

-充电器:BQ25606RGER (ICHG = 2.26A、CV = 4.2008V

-电池:Renata ICP606168PRT 锂离子聚合物电池、标称电压3.7V、标称容量2800mA、充电电压4.2V CV、最大充电电流2800mA、截止电压3.0V  

-软件 bqStudio 1.3.79及 EV2300

启动学习周期、手动模式、充电设置=在设置 FC 位时通知、放电设置终止电压= 3050mV

放电和放松后、过程充电中止始终伴有错误:[Qmax_up:未设置] 学习周期被取消。

此外、当我使用   充电设置= Notify 启动学习周期时、当锥形电流降至50mA 以下时、过程中止总是会出现相同的错误。

导致此误差的原因是什么?

learningcycle.zip

renata.gg.zip