This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:正脉冲宽度大于150ns 的同步时钟

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647118/lm5022-sync-clock-with-positive-pulse-width-greater-than-150ns

器件型号:LM5022

我使用外部时钟发生器同步多个 LM5022。  时钟为50%占空比、正脉冲宽度大于15ns、如最大值所述 SYNC 信号的脉冲宽度。  该电路似乎在这个50%占空比下工作。  最大脉冲宽度为150ns 的原因是什么?超过此限制意味着什么?

谢谢、

-马科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcos:

    RT/SYNC 引脚上的建议脉冲范围为15ns 至150ns。 由于信号与 RT/SYNC 引脚进行交流耦合、因此外部时钟的脉冲宽度可能大于此宽度。 为了使 SYNC 正常工作、RT/SYNC 引脚电压必须高于3.8V。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 读取 RT 引脚拉电流以确定时钟以及斜率补偿信号。 向 RT 引脚注入小脉冲只会短暂影响引脚状态。 较宽的脉冲可能会影响时钟运行以及内部斜率补偿。