This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700充电机制

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647178/bq25700a-bq25700-charging-mechanism

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ24780BQ25700BQ24780S
您好!
    我们计划使用 BQ24780或 BQ25700为我们的智能电池组充电。对比情况下、BQ25700 IC 优于 BQ24780。
但 BQ25700的数据表中缺少很少的信息
BQ25700中集成 ADC 的用途。
BQ25700 的热关断(TSHUT)特性与 BQ24780电池温度感测有何不同?
智能电池引脚排列为 SMCLK、SMDATA、B+、B-和热敏电阻。 我们能否将主机控制器的 SMBus 接口与 智能 电池引脚分配共享、从而了解电量监测计感应和电池寿命?
我们正在使用4S-2P 锂离子智能电池组(16.5V、5.5A)。BQ25700是否适合电池规格?
请尽快回复。
谢谢、
Murugavel.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些客户希望读取这些模拟信号值以进行控制。
    2. bq25700A 和 bq24780S 都没有电池温度感测功能。 热关断适用于充电器 IC。
    在一个 SMBus 上、您可以放置多个 SMBus 器件、例如:bq25700A 充电器、电量监测计 IC ...
    4.bq25700A 可为4S-2p 锂离子电池充电。