This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A ACOC 阈值问题

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647180/bq25700a-bq25700a-acoc-threshold-question

器件型号:BQ25700A

大家好:

如数据表中的第27页8.3.9.3所述:

××电流超过 I LIM2 _VTH (REG0x33[15:11])设定值的1.25 μ A 或2 μ A (REG0x31[2])、转换器
停止开关。

但 reg0x31位3中的状态:

0b:禁用 ACOC
1b:ACOC 阈值125%或200% ICRIT

问题:是 ACOC 的基准 LIM2_VTH 或 ICRIT?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题2:
    如数据表所述:

    •当 REG0x30[14]= 1时、充电器监控放电流。 将 CMPIN 连接到与 IBAT 成比例的电压
    引脚。 当 CMPIN 电压降至1.2V 以下时、PROCHOT 将从高电平触发为低电平
    •当 REG0x30[13]= 1时、充电器监控系统电压。 将 CMPIN 连接到与系统成比例的电压。
    当 CMPIN 电压上升到1.2V 以上时、PROCHOT 从高电平触发为低电平

    问题2:低功耗模式、当放电电流达到很高时、IBAT 电压会变得更大。 我们希望、当 IBAT 电压达到一定程度时、它将触发 PROCHOT 变为低电平。 但它不同于所述的数据表(当 CMPIN 电压低于1.2V 时、PROCHOT 会触发从高电平到低电平)。 对于 VSYS 的同一问题、我们希望将 PROCHOT 触发为低电平。 它与数据表描述正好相反。为什么会这样呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1:ACOC 的参考 LIM2_VTH。
    问题2:是的。 它们是相反的。 客户可以对比较器极性进行编程、以控制电压降至1.2V 以下或以上。