This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480-Q1:LM26480-Q1序列、带 EN 引脚和一些问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647205/lm26480-q1-lm26480-q1-sequence-with-en-and-some-questions

器件型号:LM26480-Q1

大家好、  

我的客户对 LM26480-Q1感兴趣

所需的输出序列如下所示;

  • 输入电压3.3V -> 1.8V (背板1)
  • 输入电压3.3V -> 1.1 (背板2)  
  • LDO1 3.3 -> 2.8  
  • NPOR (1.8V)  

在上述条件下、ENSW2能否通过1.8V (Back1)启用?  

或者、ENLDO1能否通过1.1V (背2)启用?  

2) 2)每个输出电压的上升时间  

请您告诉我每次的提升时间吗? 详情如下。

如果 Back1设置为1.8V、其上升时间是多少? Back2为1.1V、LDO1为2.8?

此致、Naoki Yada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yada-San、

    这些稳压器不可编程、只能通过外部引脚启用。 客户应能够将 Buck1连接到 ENSW2、并将 Buck2连接到 ENLDO1。 使能高电平为0.7xAVDD、因此 Buck1和 Buck2电压可能不够高。 如果未使用 LDO2、客户能否默认在3.0V 时启用 LDO2并将其用作逻辑电平。 Buck1和 Buck2电压可通过 Vt<1V 驱动小型 NFET 晶体管、从而依次启用下一个电源轨。

    这是否起作用?

    在 VIN 大于2.8V 后、降压稳压器具有软启动功能。 软启动将电流限制从250mA 增加到500mA、再增加到950mA、最后增加到2A、根据图 30和图 数据表中的第31部分。 稳压器的实际上升时间将取决于负载和电容。

    NPOR 似乎仅取决于 Buck1和 Buck2、而不取决于 LDO1。