This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:VREG 输出连接问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647221/bq76925-vreg-output-connection-question

器件型号:BQ76925

我的问题与器件应用电路手册的以下部分有关。 如果我按照图中的建议连接 V3P3、我是否不会 在 V3P3获得 PACK+电压、而不是调节所需的3.3V 电压? 我很困惑、为什么输入 BAT、输出 VCTL 和输出 V3P3全部连接在一起、并以某种方式输出3.3V 电压。 我一定会错过一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、
    我不清楚哪张图令人困惑。 如果您查看数据表图16、请注意 PACK+、BAT 和 V3P3都是单独的网。 哪个文档和图表导致了此问题?