This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:微生物燃料电池能源 BQ25570EVM-206或 BQ25505EVM-218更适合哪种情况?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25570EVM-206, BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647058/bq25570evm-206-what-is-better-for-microbial-fuel-cell-energy-source-bq25570evm-206-or-bq25505evm-218

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505BQ25504

大家好、我叫 Ahmad Ali。 我目前在高中、我需要有关我正在开展的项目的帮助。

我正在使用微生物燃料电池、这是一种新的可再生能源、以低电流(低于10微安)和不均匀的功率输出(由于能源的性质)著称

为了扩展这些能量源、我正在寻找一个能够将电流提升到足以满足实际应用需求的应用。

在网上冲浪之后、我遇到了这两个电路:   

                                                BQ25570EVM-206 分析了芯片# BQ25570

                                                BQ25505EVM-218 分析芯片编号 BQ25505

 BQ25505数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25505.pdf  

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmad、
    根据您的问题、我猜您需要帮助从这2个器件中挑选一个器件。 看看 bq25504。 除了没有 bq25570之类的降压转换器或 bq25505等次级电池的引脚之外、它与您之前提到的器件类似。 您只需将负载连接到 VSTOR 引脚即可。 但愿这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请随时咨询。 祝您顺利。

    此致、
    Sharafadeen Raheem