This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCH010505S:电压不正确

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DCH010505S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647024/dch010505s-incorrect-voltage

器件型号:DCH010505S

我有一个 DCH010505S、它应该是一个5V 至5V 隔离式转换器。 如果我将5V 电压输入它、它将提供7.6v 输出。 无论输入电压是多少、输出始终比输出高约2.5V。 近况如何? 我有两个、它们都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是卸载的。 当它被加载时、电压会下降一个位、但仍然会下降5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim:

    DCH010505输出电压 取决于输出负载。 下面是产品数据表负载与负载调节的关系。

    附件是 一种将输出电压限制 在5.6V 至5.1V 范围的方法。

    Tom

    e2e.ti.com/.../2013-Zener-diode-clamp-.pdf