This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:开关频率设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647114/lmz31710-switching-frequency-setting

器件型号:LMZ31710

尊敬的 Sirs:

 

对于1V 输出、我们是否可以将开关频率设置为高于数据表表表表.2中推荐的设置250kHz? 谢谢!  

 

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、LMZ31710可在1V 输出下以其他频率运行。 开关频率范围将取决于输入电压。 请参阅数据表的表7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arrigo、

    感谢您的回答!
    在较低占空比下运行时、它是最小导通时间的限制吗?

    此致、
    Sam Ting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、最短导通时间就是限制。