This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381应用问题检查

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647225/tps65381a-q1-tps65381-applications-question-check

器件型号:TPS65381A-Q1

大家好、

我的客户正在将 TPS65381与我们的 TMS570配合使用、有几个问题需要快速与您联系。您是否可以帮助您了解这些问题、非常感谢!

1:如何通常使用 NRES 引脚以及 触发条件是什么?

2.如何在典型应用中有效地使用 WDI?

如何使用和触发 ENDRV 站? 例如、如何在对 TPS65381进行编程时避免触发 ENDRV?

此致、

张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    我建议研究 TPS65381A-Q1 数据表 安全手册。  他们提供了您在这些问题上所寻求的详细信息。  由于功能安全和安全机制的高度复杂性质、这些文档比我们在 E2E 论坛上总结的要详细得多。   中文翻译的数据表可在 以下网站找到:http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS65381A-Q1/description

    A1: NRE 是 TPS65381A-Q1的复位输出引脚。  使其变为低电平(复位 MCU)的条件最好在图5-14中总结、显示了复位和使能电路。  也是图5-16. 器件控制器状态图将有助于了解 TPS65381A-Q1上影响 NRES 的状态转换。

    A2:看门狗有两种模式:使用 SPI 的问答模式、其中 TPS65381A-Q1询问 MCU 一个"问题"、MCU 必须回答。  这通常是 TMS570使用的模式、提供比触发模式(开/关窗口看门狗)更高的诊断覆盖范围、在该模式下、必须在适当的开窗口将触发脉冲从 MCU 发送到 TPS。  这两种模式都可在计时方面进行配置。  第5.4.10节看门狗定时器(WD)提供了所有详细信息。

    A3: ENDRV 是安全输出。    图5-14总结了使其变为低电平的条件、显示了复位和使能电路。  也是图5-16. 器件控制器状态图将有助于了解 TPS65381A-Q1上影响 ENDRV 的状态转换。  如果在编程开始时 MCU 为"空"、则在对 MCU 进行编程时该值将较低。  如果 MCU 未向 TPS65381A-Q1看门狗发送良好事件、则无法输出高电平(或启用)。  当 WD_FAIL_CNT > 4时、无论其他条件如何、它都将为低电平。  如果 MCU 未编程或正在编程、并且未向 TPS 提供良好事件、则 WD_FAIL_CNT 将递增、ENDRV 将为低电平。  同时将 ENABLE_DRV 位清零 (默认情况下清除) 会立即导致其变为低电平。

    此致、

    Scott