This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157在 VBUS 处添加了1.8V 上拉高电平

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647071/bq24157-bq24157-add-a-1-8v-pull-high-at-vbus

器件型号:BQ24157

您好、TI 成员

我的客户是因为其他一些设计原因、  需要在 OTG 引脚处添加一个1.8V 高拉电阻和10K 欧姆、以进行电路设计。

他们想问是否有这样做的威胁。 在此设置下、充电功能是否正常?

和规范描述了当 OTG 过载时、"在主机清除故障寄存器之前、升压不会启动。"

但我找不到如何清除故障寄存器、因为它们  是"只读"的。 或者意味 着读取故障寄存器(0x00、位2~0)后将复位?

请帮您检查、非常感谢!

此致、

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我看不到将 OTG 引脚拉至高电平的任何问题。  在 POR 时、OTG 将默认输入电流限制设置为500mA。  读取故障寄存器后清除。