This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:LM5002能否处理 Vin gt;Vout?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647290/lm5002-can-the-lm5002-handle-vin-vout

器件型号:LM5002

在我的应用中、在大约45mA 时需要20V (最小值);输入电压可以在6V 至30V 之间变化。
由于空间非常有限、我希望避免使用 Sepic 配置。

需要20V 电压的电路可以处理超过10V 的电压、而不会出现任何问题、因此调节性能不佳不是问题。

我是否可以仅使用二极管来"或"具有输出的输入、或者 LM5002是否需要某种形式的关断电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在升压转换器中、如果 Vin>Vout、PWM 控制器将停止开关、Vin 将传递到 Vout、并产生 Vout = Vin -VF -Vdrop、其中 Vf 是整流器二极管的正向压降、 Vdrop 是升压电感器和电流路径上的其他电阻上的压降。 因此、LM5002可以处理 Vin>Vout、Vout 将由上面的公式确定。