This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:功耗问题- IC 损坏?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646870/tps62743-power-consumption-issue---broken-ic

器件型号:TPS62743

尊敬的 e2e 社区:

我的客户正在将我们的 TPS62743YFPR 用于已投入生产的最终产品。

很少有电路板会出现功耗问题(1mA 无负载)、而电压调节似乎工作良好。

1mA 测量是在移除 IC U2、U10和 F10的情况下完成的。 使用 Agilent 34450A 是串联(>10Gohm 输入)。

此应用使用锂电池 (3V 至4.2V)。

您将在下面找到使用4V 实验室电源而非电池执行的屏幕截图。

由于只涉及少数电路板、我们怀疑我们的 TPS 有缺陷、并想了解哪些可能会损坏它。

  • SW 引脚上的振荡、过冲和下冲是否会损坏 IC?
  • 我们可以在 SW 引脚上施加的最大最小瞬态电压是多少?

省电模式下故障电路板上的 SW 信号:

在 PWM 模式下、具有100mA 负载的良好电路板上的 SW 信号:

在省电模式下、~5µA Ω 负载条件下良好的电路板上的 SW 信号:

以下是原理图和布局、如果可以的话。 LOUT 是 一个 DFE201610C。 COUT 是 GRM188Z71A106MA73:

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享设计的许多相关详细信息。

    您能否共享输入电流测试通过和失败时的原始测量值(Vin、Vout、Iin、Iout)? 第一个波形显示2Vout、而第三个波形显示3.3Vout。 他们的应用中有哪些功能?

    您还可以移除发生故障的 TPS62743、将其放置在 EVM 上、然后查看电流消耗是否仍然过高。

    原理图看起来不错、但布局不是很完美。 输入和输出电容器的 GND 未直接连接到 GND 引脚。 它看起来像通孔、并且使用了长迹线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    感谢您的回答! )
    Vin=3、9V、Iout=5uA (电源安全模式)
    确定显示的第三个波形为3.3V、因为 vsel3/2/1="1"
    遗憾的是、我们无法移除发生故障的 TPS62743并将其置于 EVM 上、我们没有必要的焊接设备。 (太小)
    实际上、输入和输出电容器的 GND 未直接连接到 GND 引脚。 根据您的说法、这可能会使 SW 引脚波形恶化? 或断开直流/直流?
    我想振铃允许输出(MOS & PMOS)在错误的时序下切换、所以会导致过流?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohann、

    汇编 PCB 的 CM 应能够移除发生故障的器件并将其安装到 EVM 上。 我们需要这样做、以确保器件不能正常运行、而不是电路板上的其他器件。

    您是否已用新设备更换了故障设备? 该系统现在是否正常运行?