This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS723:使用稳压器 TPS72325生成 Fest 输出-2.5V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646914/tina-spice-tps723-using-voltage-regulator-tps72325-to-generate-fest-output--2-5v

器件型号:TPS723
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的先生/女士:
现在、我想使用该电压稳压器 TPS72325生成 fest 输出-2.5V、作为放大器的负电压源。
我找不到它的 TINA-TI 模型。 因此、我在 LTSpice 中使用 PSpice 模型作为数据表进行了仿真、但我不知道问题是什么。  
如下所示是数据表中的电路。
upload_2017-12-1_20-4-57.png
我为使能引脚选择了5V。 输入为-6V、输出非常奇怪。 如果使能引脚断开而未连接、结果也是错误的。  
请问我的问题是什么。

提前非常感谢!


upload_2017-12-1_20-5-27.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jackie、

    您的图像没有出现。 是否可以再次连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的反馈。

    这是数据表中 TPS72325的应用电路。

    下面是我使用 TPS72325的 PSpice 库在 LTSpice 中的仿真模型、因为我 找不到 TINA-TI 模型。 现在输出是奇怪的。 我不知道为什么。 但愿你能提供帮助。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackie、

    由于法律问题(LTSPICE EULA)、我们无法支持 LTSpice 中的模型。 您可以尝试观看简短的视频培训系列、其中#1.9视频介绍了如何将 SPICE 模型导入 TINA-TI。

    谢谢、