This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:请求交叉检查以查看是否有可能超过 TPS54020的限值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647107/tps54020-request-a-cross-check-to-see-if-it-is-possible-to-exceed-the-limit-of-tps54020

器件型号:TPS54020

您好!

我对 TPS54020有如下问题。

Iout 最大值约为7.56A。

请检查电感器的纹波电流峰值是否超过以下电路中 TPS54020的限制。

EQ19和 EQ21、

 

fsw = 400kHz、L=1.0uH、

IRIPPLE = 2.29A
Ilpeak = 7.56A + 2.29A/2 = 8.705A

SPM6530T-1R0M120的额定电流典型值为14.1A。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的方程式正确。  电感器应该工作。