This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:交错升压 FET#39;s -额外的电容器源漏?

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646911/ucc28061-interleaved-boost-fet-s---additional-capacitors-source-to-drain

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28063

大家好、TI 社区-

我们在制造工厂中看到了 FET 在加电时出现故障的一些问题。

我们正在查看 此设计、我们注意到升压 FET 在两个 FET 上都有一个额外的100pF 电容器。

这让我们提出以下问题:

TI 是否有任何将此作为设计要求的技术应用参考、或者是否有理由 说明需要或不需要此参考?

是否应  在 FET 的两端直接添加一个简单的电容器?

添加这样一个电容器会影响 UCC28061控制器的性能、运行或稳定性吗?

零电流检测器输入 ZCDA 或 ZCDB 是否受附加电容的影响?

电路参考-

谢谢- E2E!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我将尝试解释这些器件通常添加到转换模式 PFC 的实际应用中的原因。

    随着 PFC 中的升压二极管停止导通、电感器和 FET 的寄生漏源极电容往往会在其谐振频率下振荡、
    由于漏源电容非常小、因此该谐振频率非常高、 这会导致辐射 EMI 问题。
    在   漏源极之间添加一个外部电容(例如100pF)可以有效地缓冲振荡、从而更容易检测 ZCD 信号。
    添加此组件的缺点是每次 FET 门控打开时、100pF 放电。 因此、现在每个 FET 中的损耗为0.5CV^2。

     很难说出 FET 在上电时出现故障的原因。  您应该查看 UCC28063上的电流感应信号(CS)。 这应该被设定为一个安全过流 电平。
    您需要查看上电时的一些波形。 我会监控 ZCDA、ZCDB 和漏极电流 信号。 检查正时是否正确。

    此致

    John