This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:最小 tdv/dt 值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647140/tps2660-minimum-tdv-dt-value

器件型号:TPS2660

您好!

我们收到了客户关于 TPS2660的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们可以为 IC 设置多少最小 tdv/dt 值? 他们需要100微秒。 IC 能否满足他们的要求?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    TPS2660支持的最小 dv/dt 为23.9V/1.6ms、因此该 dv/dt 引脚应保持悬空。

    1.5V/100usec 是可能的最快压摆率。

    此致、

    Kari。