This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:TPS54326设计审查

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646928/tps54326-tps54326-desgin-review

器件型号:TPS54326
  1. 下面您可以看到基于 TPS54326RGT 的 PS

      Vo = 5.4V

      什么是最小值 输入电压?

2)

。       请 查看以下原理图。

对于降压:

输入电压:4.5-18V。

额定电压为12V。

Vo=3.3V、Io=3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、我将研究这个问题、并在星期一返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    已回复您的电子邮件中的相同问题。 谢谢!