This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:到输入的输出信号反馈

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647084/tps22916-output-signal-feedback-to-input

器件型号:TPS22916

   当我使用 TPS22916时、负载 电容为,μ F 当我移除输入电源时、我发现输入引脚也具有电源。 请帮助检查它。输出信号可以 反馈到输入引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于您的应用、VIN 引脚是否连接到 ON 引脚? 如果是、则断开输入源可能不会激活反向电流阻断功能。 为了使该功能有效、VOUT 必须大于 VIN。 由于 VIN 保持浮动、它将跟随 VOUT 上的电压、开关将不会检测 VOUT>VIN。

    如果这不是您的配置、请告诉我交换机是如何连接的。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius