This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:QC3.0的输入和输出

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25898D, BQ25890H, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646970/bq25895-qc3-0-both-at-input-and-output

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25898DBQ25890HBQ25703ABQ25703BQ25890

你(们)好

我正在设计一个电路、在输入侧为电池充电、在输出侧为支持的手机供电、都支持 QC3.0。 我很困惑在输入端选择哪个部件、想知道如何在输出端提供9V/12V 电压、以及如何与支持 QC3.0的手机握手。 以下是我的问题:

我看到 TI 建议在 BQ25895上使用 BQ25890H/BQ25898D 作为 QC3.0。 这是什么原因? BQ2589595是否可以不支持 QC3.0? 我看到一家移动电源制造商使用 BQ25895来实现快速充电。 下面是使用 BQ25895的产品的拆解说明。 链接

2.其中一位 TI 工程师推荐在 这个 E2E 主题中使用 BQ25703A。 我的设计中还需要使用内置 BQ25703的电量监测计。 您建议使用哪个器件? BQ25703或 BQ25890H 或 BQ25895?

3.我不知道如何在输出端(对电话)启用 QC3.0。 如果您能告诉我如何与移动设备握手以及如何支持多种电压:5V、9V、12V 等、那将会很棒。TI 是否有任何可做的事情? 还是必须使用多个升压转换器?

提前感谢。

Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teja、

    bq25895 D+/D-电压不可由用户控制、但 bq25890H/898D 是可控的、因此能够使用各种 HVDCP 适配器执行握手。  有关 如何编写主机代码以执行此操作的说明、请参阅 www.ti.com/.../slua786.pdf。

    bq25890系列只能为单节锂离子电池充电、在 OTG 升压 模式下只能提供5V 电压。  要使用此 IC 并在 OTG 升压模式下提供大于5V 的电压、则需要 一个额外的升压转换器电路。  

    bq2570x 系列可为多节锂离子电池充电、并可在 OTG 升压模式下提供高达20V 的电压。  但是、bq2570x 没有集成 D+/D-、因此需要使用外部 IC 来连接 USB 总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    感谢您的回答。

    1.明白。 我将使用 BQ25890H/898D。

    2.我是否需要一个 MCU 来监控输出侧 D+和 D-线路上的电压电平并相应地切换升压转换器? 或者、TI 是否有为我们提供此功能的器件?

    3.您能告诉我们 TI 是否有任何与 USB 总线连接的 IC 吗?

    谢谢
    Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teja、

    您将需要一个 MCU 来控制 bq25890H/898D D+/D-引脚的电压电平。  

    我不熟悉 TI 的 USB 产品系列。  我建议在 http://www.ti.com/interface/usb/overview.html 上搜索。  由于 QC 是专有协议、TI 将不会有 QC3.0芯片。