This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单节 LiFePO4保护和电量监测计 IC

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646851/single-cell-lifepo4-protection-and-gas-gauge-ic

您好!

我们、Vtitan Corporation 是一家位于钦奈市印度的医疗设备制造公司  


我正在寻找单节电池18650 LiFePO4电池保护和电量监测 IC。

所需的保护特性为
1.过度充电
2.过度放电
3.温度过高
4.短路
5.过压

我们的充电和放电电流< 500mA


您是否有符合此要求的产品。  

建议使用保护和电量监测计 IC

还建议使用充电器 IC

充电器 IC 的输入是

12V 至19V

此致

Subramani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,苏布拉马尼
    我建议您考虑 bq27750或 bq27742。 对于充电器问题、您应该在充电器论坛上发帖。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx Ahiakwo:
    谢谢
    此致
    苏布拉马尼