This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:SEPIC (降压/升压)模式

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL1451A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646937/tl1451a-sepic-buck-boost-mode

器件型号:TL1451A

您好;

在 TI 站点中提供的说明中、TL1451A 可用于 SEPIC (降压/升压)电路。

我正在设计一个电路、其中输入电压可在3-10伏之间变化、输出应为5伏。

因此、我想知道我是否可以使用 TL1451A 来实现此目的。

谢谢、

此致、

Ehsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件不符合您的工作范围。 根据数据表、建议输入电压最小值=3.6V。 您的功率级别是多少?