This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:为什么电阻器总和为10兆欧姆?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646805/bq25504evm-674-why-resistors-sum-to-be-10-mega-ohm

器件型号:BQ25504EVM-674

您好!

下面我想询问有关 BQ25504EVM 的信息。

问题1. 为什么建议 OV、UV、Bat_OK 阈值设置电阻器 SUM 接近10兆欧姆? 从技术上讲、不使用10兆欧姆总和会产生什么后果。 假设总和为8.5兆欧姆?

问题2. 为什么建议 MMPT 阈值总和为20兆欧姆?

问题3. 我是否可以将所有阈值总和更改为10倍/100倍/1000倍小? 这意味着、OV、UV、Bat_ok 的每个电阻器总和 为1兆欧姆、100千欧姆或10千欧姆?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    选择这些值是为了确保内部电路有足够的电流来区分不同的电阻器和泄漏、并确保使用最小电流来提高效率。 为了满足数据表中的指定性能、您必须满足电阻器值要求。 如果您不在建议的工作限制范围内、则无法保证数据表规格。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    谢谢您的关注。 )

    此致、