This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:TS 功能的计算组件值

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646922/bq24072t-calculated-component-values-for-ts-function

器件型号:BQ24072T

大家好、

我想向我们的客户验证数据表中所述的几个计算组件。 数据表典型应用部分下 R6和 R7的计算值似乎与参考的图23不完全对应、因此需要验证客户是否了解这一点以及他应该选择的值。

提前感谢、致以诚挚的问候、

梁杰荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq2407XT 数据表中的公式是正确的、公式3和4第9.3.12节以及第10.2.1.4节。

    对于0C 至50 C 应用、19.14k 的 R6值和8.236k 的 R7值可与 NTC 103AT-2搭配使用

    但图23、33和第1页的图中使用的 R6和 R7值不会应用该 NTC 或温度范围。