This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25070:线路调节

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25070, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646905/bq25070-line-regulation

器件型号:BQ25070
主题中讨论的其他器件:BQ51013B

您好!

将器件置于电流限制时、BQ51013B 无线充电器的自适应通信限制会降低输出电压(请参阅数据表中的第8.3.11节)。 因此、要使用后续的电池充电器、它需要具有适当的线路调节。 BQ25070是否能够在出现快速的5V 至4.5V 线路压降时调节输出电压,或者 在 BQ51013B 之后是否有任何更好的 LiFePo4充电器(IoMAx=600mA 的电池)可以连接? 您能否分享线路调节曲线?

提前感谢。

此致、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq51013B 的通信电流限制在此应用中可能是一个问题、但可以使用 EN1/EN2将其禁用。
    许多锂离子电池充电器都具有输入 DPM、能够很好地与通信限制配合使用。 bq25070则不是这样。