This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS72325 (???)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646924/tps72325

当我想要-5V 输出、但实际上是-2.5V 时、我犯了在 TPS72325中设计为负稳压器的错误。  数据表中关于固定输出的实际情况非常复杂、但我承认、如果您看起来足够困难、就会出现这种情况。  但是、"详细说明/概述"部分显示"它提供-1.5V 至-5.2V...之间的修整输出电压...";我找不到任何人甚至能够识别正确器件型号(TPS72350DBVT)是什么?  此器件是以少量数量(~250左右)提供、还是仅以 FoMoCo 编号提供?

顺便说一下、当我面前的 TI 数据表包含该器件型号时、为什么这个愚蠢的论坛引擎拒绝接受我输入的此 TI 器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    根据数据表、此器件只有两个版本。 它们是 TPS72325和 TPS72301。 TPS72301是可调节版本、您可以将输出设置为-1.2至-10V。 对于您的应用、您将需要选择可调版本 TPS72301。 然后、您可以通过电阻器对设置输出电压、如数据表中所示。 据我所知、该器件没有固定-5V 电压。  

    此致、  
    Jason Song