This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2980-ADJ:最小输出电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646877/lp2980-adj-minimum-output-current

器件型号:LP2980-ADJ
主题中讨论的其他器件:LP2981

各位同事好!

我`s 的客户询问、是否可以在低电平(1mA 和更低电流)下使用 LP2981。 我的理解是、LDO 在没有任何负载的情况下工作正常、但数据表设计要求8.2.1指出、1mA 是最小值。 你能解释一下吗?

此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    由于某些设计技术的原因、最小负载要求通常与 LDO 的稳定性有关。 对于 LP2980、我可以看到它包含0mA 负载下的稳定性图。 只要满足 ESR 要求、器件在0mA 负载下就不应有稳定性问题。  

    数据表还指示0mA 时的输出电压略高。  

    您还可以建议、仅在满足 ESR 要求的情况下、器件在0mA 下进行了某些测试、即使该器件没有稳定性问题。  

    此致、  
    Jason Song