This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:在配置 PTO CTO OC 时使用7S1P 和7S6P 有何区别?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646801/bq78350-r1-what-are-the-differences-between-using-7s1p-and-7s6p-in-configuring-pto-cto-oc

器件型号:BQ78350-R1

在下图中,我配置7S1P 的 PTO CTO OC 参数:

如何修改使用7S6P 和7S12P 配置的 PTO CTO OC 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    您将根据您的应用进行配置、无论您为您的应用考虑的阈值是多少。

    谢谢
    Onyx