This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:设计容量 CWH 值

Guru**** 2556170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646791/bq78350-r1-design-capacity-cwh-value

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的所有人:

我们的客户需要7S6P 电池组。

设计容量 mAh:2600mAh*6 = 15600mAh

设计容量 CWH: ???

设计电压: 3600 mV

我计算设计容量 CWH 的公式如下: (2.6Ah*6P)*(3.6V*7S)*100 = 39312cWh

但是、数据手册中的设计容量 CWH 的最大设定值为32767、  32767 < 39312

我无法写入39312cWh?

下图是数据手册和 bqStudio 配置的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    如果监测计将不使用恒定功率模式、则可以忽略该参数、否则您可以使用以下链接中的 AppNote 中所述的调节方法。
    www.ti.com/.../slua760

    谢谢
    Onyx