This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:BQ27531 -G1累算数据

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646532/bq27531-g1-bq27531--g1-accruacy-data

器件型号:BQ27531-G1

你(们)好

需要您帮助的两件事:

1.please 以  BQ27531-G1的百分比提供电压和电流 ADC 的精度。

我们需要 BQ27531-G1的精度报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex。
    -如果电压和电流经过校准、该器件可实现高达+/- 1mV 和+/-1mA 的测量精度。
    电量监测计的精度取决于您的化学 ID、电路板布局以及其他因素、因此通常不会提供有关精度的数据。 但是、如果一切配置正确、监测计可实现高达 t 99%的精度。
    谢谢
    Onyx