This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:用于进行不完全充电/放电的 SoC 和 SOH 功能

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646546/bq27426-soc-and-soh-function-for-incompletely-charge-discharge

器件型号:BQ27426

如果在充电和放电不足的情况下、SOC 和 SOH 通常可以在这种情况下进行计算吗?

(__LW_AT__μ A、例如、充电至3.8V、放电至3.6V)

如果有任何详细的问题、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

     电量监测计仍会计算和更新 SOC、甚至 无法完全充电和放电。  

     对于 SOH、由于它是根据所学的 Qmax 进行计算的、这需要完全充电和放电、因此 SOH 可能无法 计算和更新不完整的充电和放电。  Qmax 更新后当前插入的电池组的最精确 SOH。

      如有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

     Phil