This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:如果不需要睡眠模式、如何处理 TPS65218的 nWAKEUP?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646782/tps65218-what-to-do-with-nwakeup-of-tps65218-if-no-sleep-mode-needed

器件型号:TPS65218

我计划使用 TPS65218为 AM437x 供电。 如果通电、系统应始终工作。 我不需要 AM437x 的睡眠模式。 因此我不使用 DCDC5和 DCDC6。

如何处理 TPS65218的 nWAKEUP 引脚? 我是否可以将引脚保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果处理器不需要使用 nWAKEUP 信号、则可以将其保持悬空。

    但是、如果仍然需要该信号并且您没有使用 DCDC5或 DCDC6、则上拉电阻不是很好的选择、因为除 DCDC6之外的唯一1.8V 电压轨直到上电序列的稍后才会打开。 您还可以使用 DCDC6将其上拉至、即使它不为处理器上的任何电源轨供电。

    谢谢、
    Nick