This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:DDR4支持

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646866/tps51206-ddr4-support

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TPS51200

您好!

 Vvtreftol 的容差表示1.25%的容差、超出了 DDR3/DDR4的1%规格。  有一个 E2E 帖子  

" e2e.ti.com/.../2257148

表明由于 VTTREF 引脚上的电流通常不是10mA、因此它满足1%。 这是否是 TI 保证我可以将此器件用于 DDR4? TI 是否会更新数据表以反映不同级别的电流消耗和容差、即1mA 1%?

此外、TI 能否提出支持 DDR4 VREF 为1%的不同器件?

谢谢

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然数据表中未列出此规格、但 TI 保证0.1mA 时的精度为1%。

    我们将考虑在将来更新数据表。

    TPS51200是可用于 DDR4应用的另一个器件。 它具有较高的额定电流。

    在 DDR4 应用中、REFOUT 精度在1%(+/-12MV)以内。   数据表中列出了该规格。

    谢谢