This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG3524:SG3524

Guru**** 2588415 points
Other Parts Discussed in Thread: SG3524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646789/sg3524-sg3524

器件型号:SG3524

早上好、

我是一名工程人员、正在寻找芯片 SG 3524数据表中缺少的信息。 我需要知道芯片的电流/功率消耗以及每个 BJT 晶体管可以处理的电流峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angello、

    感谢您关注 SG3524。 器件的总电流消耗应小于10mA。 这假定 REF 引脚上没有外部负载。 该器件包含抗饱和电路、可将流经每个 BJT 的电流限制为100mA。 在典型应用中、这些 BJT 用于驱动外部开关组件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angello、

    饱和电压的额定集电极电流为50mA、绝对最大值为100mA、因此我认为最好使用80mA 峰值、以便在100mA 之间留出一定的余量。

    该器件的待机偏置电流消耗最大为10mA。 测试条件将 COMP 连接到 GND、因此器件不会切换、一旦器件开始切换、偏置电流将根据输出上的负载而增加。

    此致

    Peter