This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:电感值

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646792/lmr16006-inductor-value

器件型号:LMR16006

您好;

我们使用 Webench Designer 在以下条件下计算了 LMR16006Y。

(条件:Vmin:20V;Vmax:60V;Vout:15V;Iout = 0.5A)

根据 Webench Designer、电感器应为39uH。 但我们尝试了33uH 和47uH、而不是39uH。
我们已测量到33uH 和47uH 的平均效率值均为%88。

我们的问题:

我们是否允许使用33uH 和47uH (我们的试验和误差)而不是39uH (Webench Designer 计算得出的值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可以的

    谢谢
    -Arief