This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:复制了数据表中的引脚7

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A-Q1, TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646864/tps62130a-q1-duplicate-pin-7-in-datasheet

器件型号:TPS62130A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62130A

在 TPS62130A-Q1的数据表中、在第3页的引脚功能表中、引脚7列出了两个不同的功能:LOG (内部逻辑)和 FSW (频率选择)、具有相互矛盾的说明。  在数据表的其他位置、该引脚专门称为 FSW、我找不到任何其他对 LOG 引脚的提及。  此外、该器件的非汽车版本(TPS62130A)没有任何日志参考。  因此、我假设登录 TPS62130A-Q1是一个错误、但我希望得到确认。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重点介绍这一点。 应在数据表的新修订版中修复该问题。
    您可以使用数据表中所述的开关频率选择功能(FSW)。 该器件的前一版本中不存在降低开关频率的选项。