This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:故障表

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646536/tps4h000-q1-fault-table

器件型号:TPS4H000-Q1

您好!

我已根据数据表说明从 MCU 编程器的角度重写了 TPS4H000B-Q1的错误表(数据表第20页的表2)。 准确地说、我的表用于指示哪个器件状态意味着哪个故障条件。 除了几个问题之外、我还希望得到确认。 我省略了表中的 OUTx、因为我想在某些应用中并不总是监控 OUTx 电压。

在中 /故障 VCS 故障情况
h L VCS (H) 电流限制/接地短路/热性能
h ≅0 开路负载/电池短路
>0 正常
L L - 开路负载/电池短路
h - 正常

问题

  1. 请查看此表以查看其是否正确。
  2. 当 MCU 检测到/FAULT =低电平且 VCS≠VCS (H)且 IN =高电平时、器件可处于哪个状态?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表格看起来是正确的。 如果 CS 正常(线性区域)、则意味着存在流向负载的电流且无故障、因此 FAULT 为高电平。

    此致