This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:断续模式和一些问题

Guru**** 2538100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607662/tps23753a-hiccup-mode-and-some-questions

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS2373

大家好

如果我们问 TPS23753A、您会介意吗?


 在输出短路的情况下、该器件是否具有断续模式保护?


 VC 引脚是否具有钳位二极管 来抑制 内部过压?  


我们的客户为 VC 引脚使用0.22uF+1.0uF 电容。
是否可以使用这些值?
在这种情况下、TST  的时间将为30ms。
如果它影响  VC 引脚的稳定性、您能告诉我们吗?


是否可以在 VC 引脚的电容和 GND 之间插入电阻进行放电?
我们的客户假设如下:
-如果发生跨接短路、VC 电压会通过充电而振荡、 此后 与正常运行相比、放电需要很长的时间。  
 因此、初级 FET 将被加热。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的团队 太忙了、但您能给我们回复吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    很抱歉、由于7月4日假期、我们的回复延迟。 目前正在研究这一问题,并将在有答案时公布。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下评论:
    1) 1)是、如果转换器的输出过载、转换器将会自动切断与恢复。
    2) 2)否、VC 没有过压保护。
    3) VC 电容器应能够为所驱动的栅极电荷 FET 提供快速充电;否则、转换器将无法启动。 我不建议使用1uF、但在我们的 TI 参考设计中至少要使用10+UF。 如果使用 TPS2373、则 IC 内部的高级启动电路可以帮助使用较低的 VC 电容器(EVM 中使用的陶瓷电容器为1uF)。
    4) 4)充电时、PWM 控制器不应进行切换、因此没有电流通过初级 FET;请澄清发热情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin San

    非常感谢 您的回复和合作!

    相关的 ,我们要确认一点。
    在我们客户的电路中、如果转换器的输出过载、转换器将不 会自动切断与恢复。

    因此、数据表显示如下;
    '如果转换器关闭且 VDD1电压足够、则会按照启动和转换器操作中所述启动重启。
    这种运行方式有时称为断续模式、通过 减少输出整流器的平均时间加热来提供强大的输出短路保护。
    在设计变压器和 VC 偏置电路时要小心、以获得间断过载保护。"

    首先、我们是否应该确认 VDD 的电压是多少?
    如果您有任何想法、您能 给我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    是的、您应该检查 VDD-RTN 和 VC-RTN 波形。 在关断 PWM 的短路期间、VC 应降至 IC 的 VC 阈值以下、然后转换器将再次尝试启动。