This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:LM3423-Q1精度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3423-Q1, LM3423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608196/lm3423-q1-lm3423-q1-accuracy

器件型号:LM3423-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3423

尊敬的 TI 团队:

您是否能帮助满足此请求?

我想知道 LM3423-Q1产品的 Vout 误差范围。

如果答案很困难、是否有可确定误差范围的公式?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    由于 LM3423是电流驱动器、因此输出电压将随着电流和温度的变化而自动调节至 LED 堆叠电压。

    输出电流的精度仅取决于您设置的 HSP-HSN 电压。 误差放大器失调电压为+/-7mV (在所有条件下、通常情况下更好)。 因此、如果您将 HSP-HSN 调节电压设置为70mV、精度将为+/-10%。 如果您将 HSP-HSN 设置为250mV、您将获得+/-2.8%的精度。

    此致、

    克林特