This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22967:ESD 问题

Guru**** 2481665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22967, TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607306/tps22967-esd-issue

器件型号:TPS22967
主题中讨论的其他器件: 冲击TPS22975

你(们)好。

 ESD 放电后、我遇到了 TPS22967DSGR 问题。

以下是 ESD 放电的详细信息:
 TPS22967附近外露焊盘上的+/-4kV 导电放电;
使用 NSG 435 ESD 仿真器套件进行单次放电(IEC 61000-4-2级别2)

尽管 ESD 放电后并不总是出现此问题、但结果是负载开关激活、引脚3 (控制逻辑)上的电压锁存至2.1V、无论输入如何、都将保持在该电压范围内。 仅在电源复位后、器件才会恢复正常运行。

我已经在该引脚上添加了额外的 ESD 保护二极管、但该行为虽然不太频繁、但仍然会出现。

您是否了解导致此问题的原因?

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    TPS22967的额定最大 ESD 冲击仅为+/-2kV。 超过此额定值可能会导致器件损坏、因此无法保证+/-4kV 冲击。 为了保护器件、ESD 冲击需要限制为+/-2kV。

    另一个注意事项是、您是否了解过 TPS22975? 它是 TPS22967的下一代版本、具有增强的保护(热关断)、可提供更好的性能。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的快速响应和建议。

     看起来 TPS22975 的额定电压也是+/-2kV。 我正在考虑使用 TPS22965-Q1 、该器件属于汽车级、似乎可提供更好的 ESD 性能(+/-4kV)。 由于 ESD 电压放电过大、导通引脚上的2.1V "锁存"是否符合您的预期? 您是否知道类似的情况?

    这个问题对时间很敏感、我想了解是否有其他可能导致此问题的原因。 基本上,我担心的是,我要解决的是“症状”而不是“疾病”。

    如果您有其他非常有用的见解、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    锁存行为可能是超出数据表中 ESD 规格的结果、但我尚未从该器件中看到这种特定行为。

    您是否正在对器件执行此系统级 ESD 测试? 如果是、请注意、我们所有负载开关的 ESD 额定值均基于数据表中指定的 JEDEC 标准。 在此测试期间、器件未通电、ESD 冲击旨在模拟制造过程中而非系统运行过程中的 ESD 冲击。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    你是对的。 我们正在对器件加电并运行进行"系统级"ESD 测试。 我将测试新的负载开关、看看问题是否消失。

    谢谢、