This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:可变开关频率

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607829/tps562209-variable-switching-frequency

器件型号:TPS562209

在 TPS562209鉴定期间、开关频率看起来是可变的。 tONTIME = 560ns tOFFTIME 在288ns 和1.3us 之间变化。 电感器电流遵循此行为、但 Vout=3V3。 组件选择如数据表中所述。 COUT 增加和减少没有帮助。 增加负载时、只有电感器电流变得更高(直流电平)、但行为相同。 有人知道发生了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请上传原理图/布局和波形以供审核...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色表示电感器电流。

    洋红色是开关节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事。 经过进一步调查后、由于 CCM 强制、这似乎是预期行为。 在上图中、负载电流足够低、足以实际进入 DCM、但会强制进入 CCM。 但我不会得到的结果是:当我增大负载电流时、行为仍然相同、但只有电感器的直流电平更高。 我希望有一个具有固定开关频率的纯 CCM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先、562209是 FCCM 器件、
    第二、对于频率变化、请尝试以下方法。
    请将电感器更改为2.2uH 以尝试
    2、添加一个与 R8017并联的10pF 电容
    3、如果以上两种方法无法解决、请上传您的布局以供审核。