This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:LTE/3G 的最佳开关电源

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS54239E, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608161/tps54260-optimum-switching-power-supply-for-lte-3g

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: TPS54239ETPS62135

我期待使用32位 MCU 和4G LTE 模块为我的设计创建开关电源、我刚才看到了标题为"从 TPS54260创建 GSM/GPRS 电源"的应用手册、这似乎是一个很好的例子、 但是、我希望将4V 电压转换为3.8REST、所有要求都是相同的。

我的问题是、与提供更高效率和严密电压控制的 TPS54260相比、我们是否有更好的解决方案?

如果 TPS54260是最佳选择、则更改分压器就足以从3.8V 更改为4.0V、或者需要进行更多的设计更改。

谢谢

Anshuman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的工作条件是什么? 该器件用于3.5V~60V 输入和2.5A 负载。

    如果这 满足您的要求、您只需将分压电阻器(从3.8V 更改为4V)、

    有关更多详细信息、您可以使用 WEBENCH 进行仿真。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部件将与12V 电池(9-14V)一起使用、其余部分将保持不变。
    通常、该模块处于空闲状态、消耗大约10mA@4V 电压、但在数据通信期间、将出现2A 峰值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为9V 至14V 时、您将有很多选择。  您可能可以考虑使用同步解决方案。  您可能会发现 DCAP2或 DCAP+控制模式器件将非常适合您的应用。  它们对负载阶跃变化具有非常快的瞬态响应、如您将遇到的情况。  您可以直接在 Webench 中输入您的要求、并比较解决方案的成本、尺寸和效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您能否建议一个适合我的应用的器件型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有很多选择。 我可能会首先查看 TPS54239E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这个可以正常工作。 有许多选择。

    TPS62135/6在10mA 下的效率更高、尺寸更小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS6213x 应该是此应用的最佳解决方案、我完全同意您的意见。
    非常感谢 Chris、我在您的帮助下找到了合适的器件