This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:LP5562

Guru**** 2560880 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607809/lp5562-lp5562

器件型号:LP5562

大家好、我们希望使用 LP5562进行设计、以驱动绿色和蓝色 LED

绿色 LED V 正向为2.1至2.5伏

Bleu LED V 正向为3.3至4.0伏

MCY 系统电源为2.85伏。 是否可以为 LP5562提供2.85伏电源轨并向绿色 LED 阳极施加2.4伏电压、向蓝色 LED 阳极施加3.5伏电压

因此、两个不同的电压轨上的 LED 电压轨都高于 LP5562 VDD 电压轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我建议使用3.5粉末电源、因为输出击穿电压为 VIN+0.3V。
    如果 LED 电源高于输入电压并且发生 LED 短路,则会损坏设备。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Summer、我们可以通过 WebEx 快速向您展示方框图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ducky:

    我想知道您是否为 TI 员工、因为我们对类型信息有 NDA 限制。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Summer、是的 AID、请在目录中查找 Steve Duckworth。 TI 曼彻斯特